This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944A:有关 TI eFUSE IC (TPS25944 &TPS25942)的几个问题

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662869/tps25944a-several-questions-about-ti-efuse-ics-tps25944-tps25942

器件型号:TPS25944A

您好!

请告诉我以下问题的答案。

1.似乎具有反向电压保护、但不支持反极性。 我是对的吗?
2.确定断路和限流之间的确切差异。
3.自动重试不是 UL 认证的问题? (我以前使用过 PTC、这是一个验证者的问题。)
4.如果是锁存类型、当输入负载被移除时、它是否会再次工作?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    您能否分享系统/功能要求以及您在系统中使用该器件的确切位置。 它有助于建议合适的变体。

    1A)对于反极性保护、您需要使用额外的二极管、如数据表的图86所示
    2A)主要差异是在过流操作期间。 在过流情况下、断路器器件仅运行4ms
    3A)自动重试和锁存型号均经过 UL 认证。
    4A)对于锁存类型、器件需要 I/p 电压复位或 EN 复位才能再次启动。

    此致
    Rakesh