This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24618:双充电器输入:AC +太阳能、不同的供电电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570, BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650421/bq24618-dual-charger-input-ac-solar-different-supplied-current

器件型号:BQ24618
主题中讨论的其他器件:BQ25505BQ25570BQ24210

以2200mAh 为单节锂离子电池充电3.7V

交流适配器输入= 16V、最大电流为4A、快速充电电流为440mA、适配器根据需要连接

太阳能电池输入= 16V (44mA 时)、充电速度较慢、始终保持连接、除非黑暗、否则始终为电压输出

并联接交流适配器和太阳能电池

问题

1.这个 IC 是否足够智能以处理这两个输入?

2.两个输入的输出电流相差10:1、IC 能处理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IC 本身无法区分存在的输入功率。 您必须构建一个外部电源选择器、如 ORing。  电流感应反馈是通过感应电阻器上的电压来实现的。 例如、如果使用20m Ω 感应电阻器、44mA 的感应电阻器压降将为0.88mV。 查看第8页的电流调节精度规格、1.5mV VIREG_CHG 的精度为+/-40%。 44mA 的调节将会真正关闭。  

    应用是什么? 对于单节锂离子电池、我们通常看到客户使用6V 面板。 您需要16V 输入是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    应用是电池供电仪器+ LED 闪光灯。 我希望交流和太阳能输出 V 相同、以便可以并联连接它们。 考虑到电流输出的差异、这可能无法实现。 在本例中、我有1-4节太阳能电池的空间。

    我可以添加一个简单的开关、以便在需要时手动选择交流适配器、默认情况下保持在太阳能模式。 IC 不应考虑输入电压是否不同。

    听起来、电流输出差更是一个问题。 Vireg_chg 越高越好。 我不想为交流适配器或太阳能电池输入切换输入/输出不同的电阻器。  您所指的是 RSR、而不是 RAC?

    我将寻找具有更高输出电压的不同太阳能电池、这将使我能够并联它们并获得更高的电流容量。

    有什么意见?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSR 和 RAC 精度都基于引脚上的感测电压。  

    并联放置电池可提供更高的电流。 不确定这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    交流充电器输出电流为300至440mA @ 12或16V、我可以使用太阳能电池实现的最佳电流为178至200mA @ 5或6V。 使用此充电器 IC 甚至可以接受这些输入中的任何一个吗?  一次只连接一个充电器输入。

    我是否需要输入/输出不同的 RAC、RSR 和其他电阻器、以使 ViREG_CHg 电压保持在20-40mV 范围内?

    使用不同的充电器 IC、更适合较低电压的太阳能电池输入、这样我会更好吗? 必须支持动态电源管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个输入源具有不同的电源能力,则可能需要为 RAC 设置两个设置。 如果您只有交流充电器的 RAC 设置、则当连接太阳能电池板时、太阳能电池板将会崩溃。

    目前、我们只有 bq25570、bq25505或 bq24210用于 太阳能电池板的低功耗充电 IC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助 Jing。 我已将设计更改为使用可拆卸电池;太阳能充电在器件中、外部交流适配器为移除的电池充电。 不同的 IC 进行评估。