This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655:参考电压

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662877/lms3655-vref

器件型号:LMS3655

您好!

VREF 如下所示;

另一方面、数据表的第一页中提到了"±1.5%基准电压容差"。

这是拼写错误吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kiramochi、

    是的、正确的是、基准电压容差有两个不同的范围。

    EC 表引用了 Tj=-40C 至125C 范围内的+/-1%基准电压容差。 首页是指+/-1.5%的基准电压容差。 首页值指的是 Tj=-40C 至150C。

    如果仍有问题、请告知我。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    第一页中规定的+/- 1.5%用于所有 VIN 条件下的固定输出3.3V 和5.0V 选项以及 EC 表中规定的 VFB 温度范围。 上面提到的 Vref 值适用于可调版本、该版本不考虑客户使用的电阻分压器容差、也在13.5V 的单个 VIN 下指定。


    此致、
    -JP