This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:流入使能引脚的泄漏电流。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662463/tps61230-leakage-current-into-the-enable-pin

器件型号:TPS61230

您好!

我使用外部漏极开路电路来启用/禁用 TPS61230。 我使用外部100k 电阻器将使能引脚上拉至3.3V。 我在使能引脚上测量大约1.5V 的电压。 为了测量1.5V 电压、我看到大约18uA 的泄漏电流。

您能否告诉我  、通常进入使能引脚的泄漏电流是多少?

我认为我需要更强的外部上拉电阻。 当使用外部电路启用/禁用稳压器时、您建议的上拉值是多少。

此致、

家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    100k 是合理的值。 15uA 比我预期的大得多。
    如何测量 EN 引脚中的电压? 探头阻抗可能会导致较大的泄漏电流。 还要仔细检查100k 电阻器的电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jasper、感谢您的回答。

    我将以以下方式使用该稳压器。

    VIN = 1.8V

    VOUT=0.85V

    Iout=1安培

    我的使能引脚通过一个100k Ω 电阻器连接到3.3V。  VEN > VIN 是否存在问题?

    此致、

    家伙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    恐怕您回答了错误的帖子。 TPS61230是升压转换器、VIN 低于 VOUT。