This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:复位命令0x0012和0x0041

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662721/bq28z610-reset-commands-0x0012-and-0x0041

器件型号:BQ28Z610

您好!

我对复位命令有一个问题。

 AltManufacturerAccess 命令0x0012和0x0041之间有何区别?

如果我使用这些命令、会对哪些寄存器进行重置?

我在参考手册中没有找到有关这两个命令的任何信息。

此致

Nils

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nils、您好!

    这两条命令都会复位器件。 这些命令并不专门针对寄存器来重置这些值、但是、某些值在复位时会重新计算。 有关特定值的更多信息、请在 TRM 中查找特定值(这些值太多、无法在此处列出)。 有关这些命令的更多信息、请参阅 TRM 的第12.2.12节和第12.2.25节、网址为 :www.ti.com/.../sluua65b.pdf

    AltManufacturerAccess() 0x0012设备复位
    TRM 的第12.2.12节:此命令将器件复位
    -注:命令0x0041也会复位器件

    AltManufacturerAccess() 0x0041器件复位
    - TRM 的第12.2.25节:此命令用于重置器件
    -注:命令0x0012也会复位器件

    此致、
    Bryan Kahler