This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:需要立即帮助来确认设计

Guru**** 2396645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648409/bq51003-immediate-help-required-confirming-the-design

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:BQ24040

您好!

如所附图像所示、我在 RECT 处使用了10uF 和4.7uF 的电容、在 OUT 处使用了2.2uF 的电容。 我在 TI 网站项目设计文件中提供的原理图文档之后考虑了这些值。  我希望接收器端的输出为400mA 但是、规范文档中提到的值完全不同。 我想确认是否可以使用上述 RECT 和 OUT 电容值在接收器端期望400mA 的输出。 请检查所附图像中给出的值。

此外、RECT 和 OUT 旁路电容器处于第二幅图像中所示的距离。 这是否会影响我的输出? 这里、C12、C13是我的 RECT 电容器、C15是 OUT 旁路电容器。

提前感谢您。

此致、

斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、上述问题有点严重、我希望任何应用工程师都能尽快回复。 该设计已准备好投入生产。 因此、您的意见非常重要。
    提前感谢您。

    此致、
    斯鲁亚娜·帕泰尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    2.2uF 的输出电容正常、10uF 和4.7uF 的 Rect 电容正常。
    如果4.7uF 电容器更近、RECT 的噪声会更高、并且滤波电容器的位置更近也会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。 您能否检查一下、并告诉我其他所有详细信息是否也正常? 在这里、我预计 BQ51003的 OUT 引脚上的电流输出为400mA、BQ24040的 OUT 引脚上的电流输出为265mA。   

    请查找随附的原理图、以清晰了解所使用的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查上述设计以了解上述输出要求。 我想确认该模型、因为它已批量发送供生产。

    提前感谢您。

    此致、

    斯鲁亚娜·帕泰尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    回顾原理图:

    1) CS 调谐电容器 C7、C9和 C8 ----总值38nF 将需要 Ls'约68uH 的线圈来满足调谐要求

    2) 如果调谐值为38nF、则可能需要将 COMM 1 / 2电容从22nF 降低到大约10nF

    3) 电流限制由 R4、R9 R3设置--大约400mA 时总共662欧姆(正常)。

    4) FOD 电阻器 R2、R4、R9 --在 FOD 校准期间置位,现在可以了。

    5) C-Rect 和 C-out 正常

    6) ISET--快速充电电流265mA

    7) PRETERM--终端为265mA 的20%、约为50mA

    8) ISET2-GND 电流限制设置为 ISET 值。

    9) TS 看起来正常

    需要检查的几件事-- CS、C9、C8和 C7的额定电压是多少。  还有 BOOT、COMM 和 CLAMP 电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。
    是的、我有一个线圈测量66 μ H 电容的 Ls、因此我计算并实现了38nF 的 Cs 值。
    因此、根据您的建议、我将把 COMM1和 COMM2的电容值减少到10nF。
    所选的 CLAMP、COMM 和 BOOT 电容、即 C1、C2、C3、C4、C5和 C6的额定电压为25V。 该额定电压根据 BQ51003的数据表进行选择。 这是可以的吗?
    所选谐振回路电容器、即 C7、C8、C9、C10和 C11的额定电压为50V。 这是好吗?

    等待快速响应。

    谢谢、此致、
    斯鲁亚娜·帕泰尔。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来不错。