This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641能否驱动与35A 串联的2个 LED?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661457/tps92641-can-tps92641-drive-2-led-connected-in-series-with-35a

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件: TPS92640

 大家好、

 我们的一位客户正在寻找 TI LED 驱动器、该驱动器可以驱动两个串联连接的 LED、将30A~35A 用作投影仪光源。 我发现 PMP8016应用手册中使用了 TPS92641。 TPS92641能否通过重新考虑 FET 和电感器来驱动它?

 请给我回复。

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    是的、它可以提供30A 至35A 的电流。 由于电感器饱和电流额定值为56A、PMP8016可以按原样实现。 但是、它可能会变热、因为它可能没有足够的散热能力来增大电流。 但 TPS92641可通过良好的 FET 和电感器选择来实现它。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    非常感谢您的快速回复。 我会向客户推荐 TP92641和 PMP8016。

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、
    我可以再问一个问题吗?
    您是否知道可驱动比 TPS92641更高电流(2个串联 LED 为~40A)的器件?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    TPS92640/41是我们拥有的最高电流的器件。 如果设计良好、它们的工作电流可超过40A。 还可以选择为低侧 FET 添加外部栅极驱动器、以降低更高输出电流所需的 VCC 电流。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clint、

    非常感谢您的快速回复。
    我会将其告知客户。

    此致、
    Kazuya Nakai。