This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561201:该器件是否支持用作反相直流/直流转换器、例如 TPS54060?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562201, TPS561201, TPS561208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662322/tps561201-is-this-device-enable-to-use-as-an-inverting-dcdc-converter-such-as-tps54060

器件型号:TPS561201
主题中讨论的其他器件:TPS562201TPS561208

尊敬的先生:

我想将该器件用作正直流/直流转换器和负直流/直流转换器(反相直流/直流转换器)吗?

此部件是否可以像这样使用?

如果没有、请建议使用另一个器件? 1A IO 对我来说足够了。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您的输入电压和输出电压是多少? 该器件可支持负输出。  如果您的 Iout 闭合至1A 并具有负输出、我建议您使用2A 器件、例如 TPS562201。

    如果您想使用反相直流/直流转换器、可以参阅附件。

    e2e.ti.com/.../0871.Using-a-buck-converter-in-an-inverting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 VinVout 条件。

    输入电压:电池电源为8.4V 至6.0V,适配器为12V

    输出电压:+5.0V/0.15A,-5.0V/0.01A

    在我看来、无需将器件更改为 TPS562201。

    一个问题、

    为了降低纹波电压和轻负载、哪种转换器更适合 TPS561201或 TPS561208?

    此致、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的应用无需更改
    TPS561208更适合轻负载条件下的输出电压纹波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    好的、我稍后会检查它。

    此致、