This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3409HV:驱动器发出呜呜声,但无法正常工作

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662099/webench-tools-lm3409hv-driver-gives-out-a-whine-and-does-not-work

器件型号:LM3409HV

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用 LM3409HV 驱动大约12个 LED (6个并联条、每个条中有2个串联)。 每个 LED 的电流消耗约为300mA。 当我打开电路时、我会听到电路板发出高音调的呜呜声。 LED 也不会亮起。 我使用 Webench 将其配置为在5.2V 时提供4A 输出。 原理图如此处所示。 我添加了一个外部电压基准、通过分压器网络为 Vadj (1.24V)供电。 有什么想法、我在这里错过了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设您已经检查过冷焊点/焊点缺失、并且您已经检查了所有组件? 如果是这样、我首先要做的是确保 DAP 被焊接(这可能很困难、如果不是、可能会导致问题)。 我也对 EN 引脚很好奇。 您是主动拉高还是保持悬空? 如果它悬空、则可能会导致器件快速导通和关断、并导致可闻噪声。

    如果您的 DAP 已下降、EN 引脚被拉至高电平、则我们需要更深入地挖掘。 在这种情况下、开关节点(FET、L 和 D 连接)的示波器截图将与 BOM 和布局一样有用。 开关经常会导致布局问题。 需要严格遵循数据表中的布局指南。 请告诉我。 谢谢、

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它现在似乎在工作。 我想其中一个接头是冷焊点。 我猜"DAP"是芯片吗? EN 引脚实际上是一个3引脚接头。 我希望最终使用微控制器的 PWM 来调节输出电流。 但是、当 EN 引脚悬空时、所有 LED 都亮起。 只有当我将其接地时、器件才会关闭。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我应该在 EN 引脚上有一个下拉电阻器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于默认运行、您需要一个从 EN 到 VIN 的上拉电阻器。 然后、您可以向 EN 施加 PWM 信号以进行调光。 如果您担心上拉会以任何方式干扰 PWM 信号、则可以通过二极管对其进行"或"操作。

    此致、

    克林特