This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28722:能否告诉我交流/直流转换器(隔离电源 IC)的相关信息?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28722, UCC28911, UCC28704, UCC24636, UCC28700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662633/ucc28722-could-you-tell-me-about-ac-dc-converter-isolation-power-ic

器件型号:UCC28722
主题中讨论的其他器件: UCC28911UCC28704UCC24636UCC28700

你(们)好。

我有任何问题。

那么,您能不能告诉我这方面的情况吗?

请帮帮我!

Q1:我正在尝试将以下器件介绍到以下规格中、是否可以使用这些器件?
器件:UCC28722

输入电压:80V 至250V @ AC
输出电压:13V、15V 和其他…μ V
输出功率:~20W @总计

Q2:是否有任何具有高效率的 IC 符合此规范?

竞争对手是 MIP2E2DMY (Panasonic)、UCC28911的成本控制也很严重、原因是电源短缺、我认为具有外部 FET 自由供电功能的 UCC28722是不错的选择。
我在数据表中找不到合适的电路示例或"TI Designs"、因此我提出了一个问题。

请告诉我。

此致、

Pokun (Masumi Sekiguchi)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Pokun、

    感谢您关注 TI 的产品。

    对于20W 应用,我建议您使用 UCC28704,它也是 PSR 控制器,效率更高,成本更低。

    我还在 您的应用附近找到了一个输出为12V/2A 的参考设计。 请在随附的文件中找到参考设计。

    如果您想使用 SR 控制器,我建议 UCC24636可以与 UCC28704兼容。

    Thankse2e.ti.com/.../PMP21239A_2800_001_29005F00_Sch.PDFe2e.ti.com/.../PMP21239-REVA-Test-Report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    UCC28722和 UCC28704之间的成本存在差异、但特征性能的差异在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sekiguchi-San、
    根据从电流增益参数的角度来看、UCC28722可提供的常见 BJT、功率限制在大约10W。 如需更多说明、请参阅此处的应用手册 :www.ti.com/.../slua858.pdf

    正如 Jaden 提到的 UCC28704 (如果您不需要电缆补偿、则为 UCC28700)、可能是一个不错的选择。
    此致、
    John