This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895EVM-664:BQ25895作为 MPP 跟踪和 USB 输入

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662813/bq25895evm-664-bq25895-as-mpp-tracking-and-usb-input

器件型号:BQ25895EVM-664
主题中讨论的其他器件:BQ25895

我们购买 了 MSP-EXP430FR4133 、并按照 BQ25895  演示板指南中的说明进行连接。

我们的产品包含~13W 的太阳能(14V OCV)和3节并联的3.7V 锂电池。  

观看培训视频后、我想知道您是否会在太阳能正在运动时建议使用太阳能电池板充电、或者系统是否大量使用电池? 我知道该算法使用输入电压和充电电流来持续提高功率、并且在静止时效果最佳。 我想、如果我们的系统被使用、并且它从太阳能中获得波动的能量、它可能会为算法提供错误信息、并且运行不良。 当 系统处于非理想状态时、您是否建议我们从 P&O 方法切换到 F.OCV 方法? 我们可以监控运动传感器、以触发我想切换的模式。

第二个问题。 如果我们仍想将电池充电器与标准 USB 充电器配合使用、您是否建议使用由 CPU 控制的外部多路复用器在太阳能/USB 电源之间进行切换? 使用多路复用器的其他替代方案是什么?

BEST、John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    在运动和太阳能波动期间、培训视频中描述的算法在合理范围内工作正常。 如果波动发生在小于5秒的时间内、那么是的、它可能会错误地选择一个 MPP、直到下一个采样周期。 有关该算法的另一个注意事项是它的局限性。 当充电器处于恒压充电模式中时、进入电池的电流不能被精确控制。 此外、显著的负载也可能指示错误的 MPP。

    该算法的关键注意事项是、与最大程度地提高输入功率的典型 MPPT 不同、该算法侧重于在恒流充电模式下最大程度地提高充电电流。

    现在、关于您的非理想条件问题、我建议两个选项。 F.OCV 方法应在条件变化时提供粗略 MPP。 采样时间将显著缩短、因为您只需将充电器置于高阻抗状态、读取 ADC 并立即退出(可能小于500ms)。 或者、为了获得更高的精度但更慢的跟踪时间、您可以考虑使用 bq25895的输入电流优化(ICO)功能编写算法。 这与真正的 P&O MPPT 相当、计算了最大输入功率。 我们尚未为此开发算法、但这是一种针对这些非理想条件的可能方法。

    对于电源多路复用器、这是一种用于在电源之间切换的良好解决方案。 或者、您可以使用两个 PFET 来实现类似的功能、但需要更多的控制逻辑/软件来防止击穿、选择源极并正确驱动 FET。


    此致、
    Joel H