This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:关于使用 LM5170-Q1

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662680/lm5170-q1-about-using-lm5170-q1

器件型号:LM5170-Q1

  • 是否可以用二极管替代高侧 MOSFET 并直接将 DIR 连接到 AGND 以实现仅升压模式运行? 前提是我不使用断路器、并且通过在 SYNCOUT 和 AGND 之间放置10k Ω 电阻器、使 LM5170-Q1跳过初始故障检查。
  • 如果我的 Vcc = 10V,是否可以使用机械开关将 Vcc 关闭到分压器,该分压器将为 EN1和 EN2引脚提供5V 信号,以启用通道? 这是为了避免使用 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您在应用中考虑使用 LM5170-Q1。

    是的、您可以用二极管替代高侧。 在 SYNCOUT 和 AGND 上添加10k 电阻器将跳过故障检测。

    是的、您可以这么做。 请注意、机械开关可能会抖动。 EN1和 EN2具有2us (典型值)干扰滤波器。