This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:TPS62140/最快启动时间

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135, TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652261/tps62140-tps62140-fastest-startup-time

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件:TPS62135

您好!

请让我询问最快启动时间。 我知道、在使用理想快速脉冲驱动 SS/TR 引脚时、我们可以看到最快的启动时间、那么我们如何估算或计算最快的启动时间?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satoshi、

    您是否已经了解了数据表的公式(10)? 根据设计规格、可以计算软启动电容
    客户对启动时间的要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sabrina、

    我知道软启动电容可以通过公式(10)计算得出、但现在他们希望知道仅供参考的最短启动时间(禁用软启动)。 从数据表的第10页可以  通过 保持 SS/TR 引脚未连接来实现最快启动、然后我想知道这一最快启动时间。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Satosi-San,

    这需要在 EVM 上进行测量。 这还取决于您是通过施加 Vin 还是应用 EN 来启用器件。 您能否分享有关您的应用和此 SS 时间要求的更多详细信息?

    此外、TPS62135/6还较新、较小、精度更高。 当 SS/TR 打开时、它们会显示150 μ s 的 SS 时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是不带 SS/TR 电容器的默认 TPS62140 EVM 的启动波形。  对于12Vin 和5Vin、无负载和2A 电阻负载、观察到的基本时间相同。  Vout 在大约60 μ s 内斜升。   

    蓝色= EN

    红色=输出电压

    黄色= PG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    感谢您分享启动波形。 客户现在正在考虑加载器件、因此 SS 时间要求的详细信息尚未确定。 到目前为止、该波形应该足够大。

    此致、
    Satoshi