This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC3895:UCC3895

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662705/webench-tools-ucc3895-ucc3895

器件型号:UCC3895

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的先生:

我在 KB 电子产品领域工作。 我之前曾在 UCC3875工作过。我们必须使用 UCC3895开发2.5kw ADDC 转换器。想了解  100kHz 频率和延迟设置计算。  振荡器频率是否是开关频率的两倍?

请提出建议。 是否需要使用自适应延迟?

我还下载了您的电源设计器软件切片015C。 如何安装。 它询问打开 Pls 建议的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确、振荡器频率是开关频率的两倍。

    自适应延迟可通过缩短体二极管导通时间来提高转换器效率-尤其是在更高的负载下。 改进可能是显著的、也可能不显著-它取决于控制器外部的因素太多、无法量化。 您可以对其进行配置、并在原型测试期间检查其效果。

    我没有使用过功率级设计器、所以我现在就尝试了。 首先、它会询问用户您的相关信息、以便我们能够满足美国政府的一些出口审批要求。 我假设您已成功通过此阶段。 然后、我只需按下"下载"按钮、并将文件下载到我的下载文件夹中。 下载的是.zip 文件、您可以使用 WinZip 或7-Zip 等工具将其解压缩。 我的 Windows 资源管理器仅将下载标识为文件、未明确标识为压缩文件。 不管怎样、我将下载文件解压缩到下载文件夹中(但实际上您可以将其放在任何位置)-然后只需打开解压缩的文件夹-您应该会看到两个文件"Power Stage Designer 4.0.exe"和"Power Stage Designer.jar"。 我能够顺利地运行.exe 文件。

    此过程应该是无缝的-只需确保解压缩下载即可。

    此致
    Colin