This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ucc27611:使用方波振荡器驱动 UCC27611

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611, SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652819/ucc27611-driving-ucc27611-with-a-square-wave-oscillator

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14

我尝试使用方波振荡器驱动 UCC27611器件、但它似乎不起作用。  我随附了一份包含4个图的文档、其中描述了我所得到的结果。

e2e.ti.com/.../FET-driver-and-Osc-interface.docx

图1是振荡器不在电路中时的输出、请注意、振荡器似乎在方波上叠加了一些固有的频率成分。  振荡器运行在~4MHz 上、叠加频率大约为20MHz。

图2是将振荡器的输出连接到 UCC27611器件的输入后的振荡器输出。  请注意、信号的形状非常相似。

图3与图2相同、但增加了 UCC27611器件的输出、使其通过 OUTH 和 OUTL 电阻器(蓝色迹线)。  请注意、输出似乎大致跟随输入、并且它不是一个看起来很好的方形。  UCC27611器件未使输出脉冲锐化、我对此感到惊讶。

图4现在添加了 GaN FET 的输出(绿色迹线)。  我希望 FET 在9V (关断时)和0V (接通时)之间切换。  显然这不是发生的。

 

我不确定如何继续、也许我只需要一个输出更干净的振荡器?

供参考、我还在论坛上提出了一个与反相缓冲器的 Spice 模型(SN74LVC2G14)申请相关的开放式问题、我认为我最好提及这一点以避免混淆。

 

此外、如果您有一个推荐的 TI 振荡器能够比我使用的振荡器更好地工作、我将不胜感激。  此时、为了证明其概念、1MHz 至100MHz 的任何频率都可以工作。  如果振荡器具有 SPICE 模型、也会很有帮助。

 

感谢你的帮助

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    我是 TI 高功率驱动器组的一名应用工程师、将致力于解决您的问题。

    我看到振荡器发送给驱动器的输入信号有几个问题。 预期开关频率上出现的20MHz 振铃具有一个振铃振幅、当输入信号为低电平时、振铃振幅会超过高阈值。 这可能导致驱动器在20MHz 振铃峰上触发、至少在第1个振铃上触发。

    此外、驱动器的输入电压限制为-0.3V、负振铃看起来可能低至-2.6V。 负电压超过器件额定值可能会导致输出行为不正确。

    您是否尝试过一些测量来衰减振荡器输出上的20MHz 振铃? 一些小滤波可能会使20MHz 衰减足够、并且仍然提供预期的开关频率。

    此致

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    我尝试使用各种尺寸的电容器、希望这些电容器能够滤除一些峰值、这似乎不起作用。

    我开始调查其他滤波、但很懒、所以我想在尝试构建另一个电路之前会得到一些建议。  对于我可能要使用的滤波器类型、您有什么建议吗?

    此外、您是否知道 TI 振荡器可能会在不构建滤波器电路的情况下生成我所寻找的输出?

    谢谢、

    Marc