This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3233:每次上电时输出都会显著变化

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3233, REF3230, REF3130, LM4132, REF3430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652963/ref3233-output-changes-significantly-every-time-power-up

器件型号:REF3233
主题中讨论的其他器件: REF3230REF3130REF3030LM4132REF3430

大家好、

客户使用 REF3233来实现 C2000 (28377D) SAR ADC VREF。

他们发现 REF3233存在奇怪的问题、这会导致 ADC 读取随机偏移。 (它不会消失、偏移电压永远保持在那里。)

REF3233输出在器件上电后显示了不同的值(主要为3.35V、3.30V 和3.25V)、并且加电后输出电压将保持不变。  

VREF 输入电压稳定、所有测量均在室温下完成。  

(1)原理图是否正常?

(2)我们可以研究什么吗?

谢谢、

Andrew

e2e.ti.com/.../REF3233-Output-Issue.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    与 EN 输入端的 RC 滤波器有关。 删除它并再次检查...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    如 Kai 所说、请尝试移除滤波器并重试。 让我们了解最新结果。


    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 REF3230 (3.0V)也存在同样的问题。 输出有时为2.980、有时为3.030。 只需断电和重新加电、就可以得到精确的3.000。 数据表介绍了缓慢上升时间电源。 我有一个具有10ms 平滑上升时间的5V 电源。 我有使能输入从30ms 后发生的系统复位运行。 复位信号为3.3V 逻辑。

    我尝试更改为数据表中提到的使能输入(750k 和100nF) RC 电路、但行为没有差别。 输出端有一个10uF 电容器、负载仅为100uA (ADC)。 我为负载添加了一个10k 电阻器、这似乎将发生这种情况的可能性从大约30%降低到可能低于5%、但仍在发生。

    发生什么事了?

    shalom@carmelinst.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalom、

    REF3230数据表中包含 RC 滤波的章节对我来说听起来像是一个坏扼流圈。 RC 滤波器似乎是内部错误的修复。 请告诉我、有多少客户的输入电压上升时间稳定、从0V 开始单调上升!! 实际上、输入电压可以以任何您可以想象的方式上升、基准电压应始终稳定至正确的输出电压、最后、当超过压降电压时。 如果没有、或者如果疯狂的 RC 滤波和其他垃圾被清除以填满、请将此部件丢弃。

    如果您无法切换到 REF3030或 REF3130、这在这方面似乎更好、请采用5V 复位芯片、而不是3.3V! 将其直接连接到 REF3230的输入端。 采用一个具有推挽输出级的复位芯片、如 MAX809、并在其输出至0V 之间连接一个22k 电阻器、使其在低至0V 的电压下工作。 确保切换为高电平时、复位输出线上没有振铃!

    现在、您必须检查此方案是否也适用于输入电压的非单调上升。 因此、请尝试使用缓慢变化的输入电压来模拟这种情况、输入电压会一直上升和下降。 尝试模拟各种输入电压斜率。 最后、也可在输入电压快速上升的情况下检查此方案。 (请参阅我的有关 LM4132...的主题)

    如果一切正常、请使用吹风机、加热芯片、然后再次检查性能。 使用两个或三个全新 REF3230再次执行此操作。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shalom、

    我对您的应用有一些问题。 您的应用是否 只有具有上升时间为10ms 的5V 电源、或者电路板上是否有更快的斜坡速率电压? REF3230是一款较旧的器件、此后、我们对 REF3430中的器件进行了刷新、并从 REF3230中学到了我们的经验。 我将介绍 REF3430、因为它与 REF3230引脚相同、根据我的经验、它不应遇到这些问题。

    如果这不起作用、Kai 推荐了 REF30xx 和 REF31xx、它们也是很好的器件、但它们具有不同的封装尺寸。

    您的3V 电压基准是否需要特定规格?

    Marcoo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了 REF3430。 它不再说电源上的最长上升时间为2ms。 但是、仍然有人对供货时间有评论:

    第15页:
    '低于额定电平的电源电压会导致 REF34xx 暂时消耗大于典型静态电流的电流。 使用具有快速上升沿和低输出阻抗的电源、以轻松防止出现此问题。"

    第18页:
    "在输入电压信号缓慢上升的应用中、基准会表现出输出上出现过冲或其他瞬态异常。 这些现象在关断期间也会出现、因为内部电路断电。"

    我的问题:
    1.评论第15页----还有多少电流? 在我的应用中、几 mA 电流不会成为问题。
    2.第15页的评论--一旦电源处于适当的范围内,是否一切都稳定在额定输出电压和正常电流消耗?
    3.评论第18页----过冲的程度如何? 如果正常输出为3V、输入电压为5、则输出过冲是否可以一直到5V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shalom、

    电流应约为0.5mA。 该电流受 REF34xx 浪涌电流保护的限制、因此不会变为高电平。
    2.假设 ENABLE 引脚处于适当的范围内、输出电压应遵循 EC 表中的导通时间。 输出电压可以在电源电流稳定之前稳定下来。
    过冲不应超过0.5V。

    您的电源电流似乎有上升、您如何为电压基准提供10ms 上升时间?

    -Marcoo