This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:具有电流 PoE +(TPS23754PWP)的电路无法正常工作。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661795/tps23754-the-circuit-with-current-poe-tps23754pwp-is-not-working-properly

器件型号:TPS23754

您好!

我的一位客户愿意将 TI 的 PoE TPS23754 用于他们的非定制 PDA 应用。

几周前、我要求进行原理图审阅、并得到一个 TI 无法察觉的答案。

https://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/p/654757/2408334#2408334

但是 、电流 PoE +(TPS23754PWP)的原理图无法正常工作。

-输出摆幅为4.7V 至6V、VCC_POE_B 为(正常运行时为12V)
- Q27;;SI4848DY (FET)热非常℃℃(浸渍至105 μ m、正常 EVM 约为40 μ m)
- Q27 (FET)栅极的占空比更窄
-三角波的 VC 振荡
-几分钟后、VCC_POE_B 的输出关闭、然后重新打开。 (复位)
-现有电路正常。
(即使它们移除了为现有电路供电的 D41、PoE +电源输出仍然无法正常工作)

请查看下面随附的文件、并向我们提供您的反馈。

e2e.ti.com/.../7080.BB_5F00_PoE_2B00_Schematic_5F005F00_180110.pdf

e2e.ti.com/.../POE-_0CD315D6_.zip

谢谢、

终端

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想附上最新的原理图、如下所示。

    请查看此文件并向我们提供您的意见。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-06.-PoE_2B00_-_2800_30W_2900_.pdf

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    原理图对我来说仍然可以。 这让我相信电路板上有连接错误或组装错误的组件值。 您是否使用 PSE 进行测试? 还是电源? 如果是 PSE、则 PSE 开启意味着 PD 控制器侧设计可能正常、问题出在转换器侧。 VC 引脚下降的故障状态指示 PWM 控制器处于断续模式的短路或高负载状态。 您可以检查 FET 是否仍在工作、或者您的电路板是否短路。

    这是 EVM 的副本、因此您可以将 EVM 和电路板并排放置、并测量两个电路板上每个节点的阻抗。 如果您从 EVM 中找到不同的阻抗、这通常有助于确定问题所在。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的评论。

    (1)完成 PoE+调试。 验证是否正常工作
    - Q2/Q4和 D9/D10彼此相对安装
    - SMT 第三方错误地安装了相同的 SOT-23材料

    (2)许多 PCB 在调试过程中都是死的。 最常见的死亡点在哪里?
    -即使应用了相同的规格(Q2 / Q4和 D9 / D10相互交换)、已提交的 PCBA 也不起作用。
    A) 12V 输出出现在输出电压上、但 Q6 FET 的热量非常严重(250℃)
    b) Vc 和 Vout 输出仍然波动
    -要修理,请告诉我每一个病例的死点。

    谢谢、

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TS、

    我建议更换 FET 和 BJT (初级和次级开关)。

    然后、我将检查运行情况。 如果它具有相同的行为、我将更换 PD 控制器。

    然后、我将检查运行情况。 如果它具有相同的行为、我将再次检查 阻抗并与 EVM 进行比较。  如果元件损坏或短路、同一节点的阻抗差异可能会缩小。