This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:TLV62565纹波问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, AM3352, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662561/tlv62565-tlv62565-ripple-question

器件型号:TLV62565
主题中讨论的其他器件: AM3352TLV62569

你好

作为原理图、使用 TLV62565/569的客户将 ID8243替换为 AM3352的直流/直流电源。

客户报告了系统启动阶段,AM3352偶尔会在30秒左右挂起。 在系统启动时、VDD_CORE 消耗的电流小于100mA (它应该处于 PFM 模式)、正常运行时为400mA。 我们发现问题可以解决。  

我将通过邮件详细发送信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    确保您可以将 ID8243替换为 TLV62569。
    TLV62569将为您的客户提供更高的效率和静态电流。 此外、反馈调节电压精度也得到提高。

    您可以比较两个数据表:
    www.ti.com/.../tlv62569.pdf
    www.idesyn.com/.../iD8243.pdf

    关于 AM3352启动和电气规格、我们可以离线讨论。