This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 TPS2373-4的 MPS 的查询

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649644/tps2373-inquiry-about-mps-of-the-tps2373-4

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS23753

你(们)好。

我和我的客户对 TPS2373-4的 MPS 有很多问题。

1.客户的问题:如何将 TPS2373-4的电路配置为将下表所示红色框的 MPS_DUTY 配置为26%?   

  

 -我的问题: 如果我查看数据表内容,我知道您将自动检查 PSE 的类型。

              但是、没有详细说明 TPS2373如何检查 PSE 的类型。 请说明。

 2.㏀的问题:是否适合在 TPS2373-4的 AMPS_CTL 引脚和 VSS 之间连接1.3 μ A 以激活下表中红色框的功能?   

 -我的问题:  查看数据表, 当 IRTN 为20mA 或更低时,RMP 在1k 至12k 之间使用。 对吗?

              我知道 RMP 可以通过下面的公式得到整数。

              然后、IMPS 值是否等于 IRTN 值?  如果是、我能否通过在无负载时将最小电流设置为 IMPS 值来计算 RMP 值?

               

               在计算 PRMPS 的公式中、请检查分母乘以占空比的原因。

 3.客户的问题: 数据表或 EVM 电路中的大容量阻断二极管是什么? 请 详细描述什么是"PSE 电压降压事件"。  

  -请参阅下表中的红色框。

4. 客户的问题:如何设置符合 PSE 类型1 ~ 4的自动 MPS 功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    让我做一个小研究、很快回来。

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Tom

    您何时可以回复?
    客户请求回复验证。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    1.当检测到1型或2型 PSE 时,会自动生成26%的功率。 PSE 通过向 PD 发送18V 电压来生成分类手指。 每次 PD 通过其选定的分级电阻(CLSA 或 CLSB)向 PSE 发回2.5V 电压、以请求的功率进行响应。 发送到 PD 的分级事件数会告诉 PD PSE 的类型。

    当 PSE 发送单类事件(18V)且 PD 以1、2或3类脉冲进行响应时、PSE 将知道提供1类电源、无需其他类事件。

    如果 PD 在第一个分级事件后以4级脉冲进行响应、则 PSE 将发送第二级事件以告知 PD 它可以提供2类电源、而 PD 则以其分级电流脉冲进行响应以进行确认。

    AMS_CTL 电阻器控制电流振幅、而不是占空比。 要控制占空比、请执行中间列中所示的操作。

    RMPS 是 AMPS_CTL 和 VSS 之间的电阻器。 IMPS 是当 AMPS_CTL = 24V 时、通过 RMP 发送并返回 PSE 的电流。 Irtn<20mA 表示无负载。

    对于 AMPS_CTL 计算:分母不应乘以占空比。 谢谢你的注意:)

    让我回到您的身边。

    4.26%将在1类或2类 PSE 存在时自动生成。 3型或4型的其他占空比将取决于 PSE 的配置方式。

    最棒的
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.大容量二极管位于大容量电容和 RTN 之间,阴极朝向输入。 " PSE 电压降压事件"只是电压突然下降的全部原因(在本例中大于-0.4V)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关"PSE 电压降压事件"的更多信息、请参阅 TPS23753的数据表中的第8.4.6.2节: www.ti.com/.../tps23753a.pdf

    -Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我能否在原理图中显示大容量二极管的确切位置? 或者、您能给我们一些您可以参考的资源吗?

    在问题4中、是否可以通过任何方法在 PD 中自动设置所有 MPS 功能?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    您需要指定 MPS 功能。 需要由设计人员选择 AMPS_CTL 和 MPS_DUTY。
    将 AMPS_CTL 保持断开将禁用自动 MPS。
    离开 MPS_DUTY 将选择5.4%的占空比。

    最棒的
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:
    客户还有以下三个问题。

    1.当 PSE 为类型1-2时、应应用什么 RMP 值?

    请告诉我们 C_BULK 的角色。

    C_BULK 的哪项功能可让您选择更短的 MPS 占空比?

    如果使用 C_BULK、C_BULK 值是否没有限制?

    3.如果我将 MPS 占空比设置为5.4%、是否可以在不进行额外设置的情况下支持所有 PSE 类型?

    那么、这是否意味着表5中的"5.4%或更长"支持大于5.4%的所有 MPS 占空比?(5.4%、8.1%、12.5%)



    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    1.为选择 RMP 值、您需要考虑与.bt 系统相同的注意事项:负载断开时消耗的电流有多小? 这取决于系统。 当您发现该电流电平时、您就知道您需要具有足够大的自动 MPS 电流脉冲以超过该电流脉冲。

    2.大容量电容器是电源转换器的必需部件。 问题是、自动 MPS 脉冲可以流入电容器上的电荷。 有阻断二极管来防止此泄漏电流。

    3.这些 MPS 占空比中的任何一个都将与任何 PSE (符合.bt 标准)配合使用。 真正的问题是根据表5选择了适当的占空比。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我很抱歉。 问题2中出现错误。

    请按以下方式修改并重试。

    请告诉我们 Cbulk_diode 的角色

    允许您选择较短 MPS 占空比的 Cbulk_diode 的功能是什么?

    如果您使用 Cbulk_diode、C_bulk 的值是否没有限制?

    我将把它添加到第三个答案中。

    如果我打开 MPS_DUTY 引脚、是否可以支持从5.4%的占空比到更大的占空比?

    我的结论是、我的客户希望了解如何设置 MPS_DUTY 引脚和 AMPS_CTL 引脚、以支持所有 PSE 类型和所有 MPS_DUTY 周期。

    请回答。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请回答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    TPS2373将知道它连接到了什么 PSE。 如果连接了1型或2型 PSE、则无论 MPS_DUTY 引脚是如何配置的、PD 都会自动输出26%的输出。 如果连接了3型或4型 PSE、PD 将知道并检查 MPS_DUTY 的配置方式、并输出相关的占空比。

    2.下面描述了大容量二极管及其位置。 就像它所说的那样、它通常在 UPOE 或双 PoE 应用中可见、但是、如果您不希望大容量电容器影响 MPS 占空比、因为较低的占空比(低待机功耗)很重要、那么您可以添加一个二极管、如下所述。 大容量电容器可能会在进入 PSE 以维持功率的自动 MPS 脉冲处消失。 这意味着、在较低的占空比下、除非下表所示、否则 PSE 可能会断电。 添加二极管可以阻止任何电流流经电容器、因此可以实现更低的占空比。

    请注意、该二极管有助于防止 cbulk 影响自动 MPS 占空比。 不相关、通常情况下、如果大容量电容器过高、则 PD 在启动期间的浪涌时间越长。 这可能会导致 PD 升温并可能达到热保护。 许多 E2E 博文对此进行了介绍、可以搜索。 我还没有看到需要大于300uF 的大容量电容器的应用。

    如果您打开 MPS_DUTY 引脚、占空比将为5.4%、而不是更多。

    3.大容量阻断二极管可以位于(二极管阳极)的 VDD 和大容量电解电容(二极管阴极)的正极之间。 或介于 RTN (二极管阴极)和大容量电解电容(二极管阳极)的负极之间。 这也显示在上一帖子中 Tom Amlee 的图片中。 这些二极管通常不会出现在这里。 通常、您会在强制 UPOE 应用或双 PoE 应用中看到它们。

    脚注中建议的"PSE 电压降压事件"是 PSE 开关电源在切换事件期间可能下降(降压)的一种非常罕见的情况。 在这种情况下、较低的占空比可能会导致 MPS 脉冲跳跃。 添加了注释和表、以确保设计人员知道 PD 系统在较低占空比下(以节省待机功耗)。 对于占空比较低的大容量电容器、应了解 PSE 系统。 否则、强烈建议使用12.5%的占空比来确保覆盖所有基极。

    如#1中所述。 自动 MPS 是自动的、将根据 PSE 连接到 PD 的类型进行相应调整。

    如果客户希望支持所有类型的 PSE、我建议坚持12.5%的占空比、并将大容量电容保持在120uF 以下。

    此致、
    达尔文