This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:有关电池更换的一些问题

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662615/bq27510-g3-some-queries-on-battery-change

器件型号:BQ27510-G3

您好!

我计划在 传感器节点中使用 BQ27510-G3电量监测计来监测1000mAh 锂聚合物电池。 我对 IC 有一些疑问:

  1. 它能否检测电池的拆卸和重新插入?
  2. 如果插入了充电率为80%的电池、IC 是否能够检测其当前充电状态?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dvizma:

    1。是引脚1 (BI/TOUT)可用于电池插入和移除检测
    2.插入的电池在年龄、化学成分、容量等方面与之前学习的电池相似后、可以。

    有关更多详细信息、请参阅 bq27510-G3的 TRM 和数据表。
    www.ti.com/.../sluua97
    www.ti.com/.../bq27510-g3