This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:能够并行驱动4个 MOSFET?

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662416/lm5060-q1-capable-of-driving-4-mosfets-in-parallel

器件型号:LM5060-Q1

大家好、

我计划在新设计中使用 IAUT300N08S5N012 MOSFET。 这些 MOSFET 将分为两个桥臂、每个桥臂并联4个 MOSFET。 这些是用于高侧驱动的 N 沟道 MOSFET、我正在为该应用寻找 TI MOSFET 驱动器。 如果需要、我可以独立驱动2个支脚。 LM5060-Q1是否能够驱动4个并联 N 沟道80V/300A MOSFET?

 

谢谢、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian A、

    请与您的 FAE 合作、确定您要尝试解决的问题。  除了产品页面、请访问 www.ti.com/hotswap 、您还可以找到许多应用手册、设计计算器工具+有关如何使用它的视频。  

    Brian