This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119Q:最小占空比- LM5119

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5119

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662773/lm5119q-minimum-duty-cycle---lm5119

器件型号:LM5119Q
主题中讨论的其他器件:LM5119

在 LM5119数据表中、我找不到可实现的最小占空比的基准。

最短导通时间指定为100ns、因此我可以根据开关频率计算占空比、但我希望在该公式有效时进行检查。

同样、我想检查一下如果器件无法在非常低的占空比水平下保持稳定、会发生什么情况。 它是否会进入脉冲跳跃模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    最小导通时间可用于计算最小占空比。 由于数据表仅提供典型的100ns 值、我建议在您的设计过程中留出足够裕度(如200ns)。

    如果所需的脉冲小于最小导通脉冲、则会发生脉冲跳跃、输出端可能会出现大输出或低频振荡。

    谢谢