This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3842:UC3842

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842, UCC38C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653030/uc3842-uc3842

器件型号:UC3842
主题中讨论的其他器件: UCC38C42

尊敬的德州仪器(TI):  

我正在设计开关模式电源并打算使用 UC3842、但是我需要一些帮助来了解我在随附的原理图中重点介绍的器件型号或组件值。我从 TI 数据表中提取了 UC3842典型应用示例的原理图。  

谢谢你

此致、  

Kawesa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawesa

    感谢您关注 TI。

    您的输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    同时、您还可以在 Ti.com/powerlab 上搜索参考设计。 您也可以在 TI.com/Webench 上使用 Webench 工具

    或专门用于 uc3842的 Webench 工具:

    此外、我还将提到 ucc38c42是3842系列的最新版本。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的回复、
    我的输入

    电压范围为220 - 260 VAC

    输出

    5 VDC 3A

    让我也来看看 Webench 和 ucc38c42
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kawesa、

    是的、这些规格适用于 UCC38C42。 原理图的最快路径是 webench。 如果您有其他问题、请告诉我、但我假设您都已准备好。

    此致、

    John