This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:反馈电路

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662760/tps62140-feedback-circuitry

器件型号:TPS62140

你(们)好。

我的客户需要动态调整 TPS62140的输出电压、以便将电路用作下面的圆圈区域。

我不太确定这是否是实现这一目标的常用方法?

如果是、MOSFET 的 G 端子和 S 端子之间的电容有什么作用?

谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roy、

    这是客户根据其要求进行的自定义实施。 我将在电子邮件中向您介绍这方面的讨论情况。

    我只能猜测电容器是用来减缓输出电压之间的转换。

    该器件还具有 DEF 引脚、可更轻松地实现+5%的裕量。