This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:EN 内部上拉

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652170/tps543c20-en-internal-pullup

器件型号:TPS543C20

您好!

您能告诉我 EN 引脚的内部上拉电阻器的值吗?

此外、电路配置是怎样的?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们将需要与负责的工程师进行检查、并在假日后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在假期后对此进行研究。  它可能不是上拉电阻器。 为了更好地帮助您、您可以告诉我您为什么需要了解?  您的担忧是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 引脚具有到 BP 电压的内部上拉2MEG。  还有一个与外部 VIN UVLO 阈值相关的附加电路、并且滞后也被内部连接至 EN。  如果您需要这些详细信息、我们需要咨询 IC 设计人员、但数据表应提供足够的信息供您进行设计。  您有具体问题吗?  这可能比查找内部设计详细信息更容易回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    请允许我向您提出问题。
    内部电阻的最小值是多少?

    此致、
    YUto Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萨凯-圣、

    我从 IC 设计人员那里获得了相关信息。 温度范围为1.219Mohm 至3.638MOhm (-40C 至125C)。