This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD25310Q2:不可用!

Guru**** 2593590 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD25310Q2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661936/csd25310q2-no-availability

器件型号:CSD25310Q2

你好!

我目前在 电池管理板上使用 CSD25310Q2、但在任何地方都找不到它。 我想知道是否有直接的芯片替代产品(虽然规格越接近越好、但不需要有确切的规格)、以及是否有人可以帮助我解决这一问题。  

非常感谢。

此致、

Victor Claver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多
    遗憾的是、这是我们提供的唯一 P 通道2x2 FET。 我可以在不同的封装中推荐类似的器件、但我假设您正在寻找引脚对引脚的器件、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、  

    感谢您的评论。 是的、我正在寻找引脚对引脚兼容的 FET。 不用担心。

    此致、

    Victor Claver  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brett、

    是否有任何见解、了解为何此特定组件的设计中将源分配给较大的焊盘而不是漏极? 我还在尝试寻找具有相同占用空间的替代组件、但 CSD25310Q2看起来是具有此类引脚的唯一组件。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    我也在寻找适合此组件的替代产品。 如果您有任何发现、请告诉我!

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Victor 和 Michael、
    TI 的 P 通道技术是"拉电流"技术、这就是拉电流焊盘最大的原因。 竞争对手是漏极。

    因此、我们不知道任何具有与该器件相同引脚分配的竞争对手。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚向你们发送了一个朋友请求、以便我们可以离线跟进。

    根据您所需的样片数量、我们可能能够完成一些工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、
    到目前为止、似乎所有其他制造商都采用"排水"设计、因此寻找合适的替代产品是一项非常具有挑战性的任务。 不过、如果我找到引脚对引脚的替代产品、我会告诉您。
    此致、
    Victor Claver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为我现在正在离线与你们双方讨论、所以我将关闭这个主题。