This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 为锂离子电池组充电的设计参考

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652894/design-reference-to-charge-a-li-ion-battery-pack

主题中讨论的其他器件:BQ76PL536

请提供锂离子电池充电器的参考电路

容量为60至70伏、电流容量为40安时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将其从电量监测计组移到充电器组。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何可支持60~70V 充电电压的集成充电器 IC 解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我要求打开和关闭 BMS 中的充电和放电。它将通过 MOSFET IC 完成。请注意-- 外部充电器将连接到 BMS

    此开关过程是 BMS 的一部分。首先、它将检查测量参数来自 BQ IC、然后微控制器决定它是否会打开和关闭 MOSFET 卡  

    因此、请向我提供我们如何实现它的技术说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚这项要求。 您似乎需要一个负载开关、而不是充电器。
    要加快支持速度、请访问 www.ti.com/.../products.html 并查找最接近的器件型号以满足您的要求。 然后、我们可以从这里开始。
    要获得系统解决方案、我们必须了解您的系统。 请绘制方框图以阐明您的请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、王先生、我想知道负载开关。

    我们的系统如下所示:

    电池(锂离子电池)电池组的容量为60伏和40安时,因此我们 需要负载开关对电池组进行充电和放电。对于负载开关,请提供一些电路参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "首先、它将检查测量参数来自 BQ IC、然后微控制器决定它是否会打开和关闭 MOSFET 卡"

    您是否在询问电池充电器和充电器保护 FET 控制器?

    或者、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是的、我们需要 FET 保护器基准。

    我使用 BQ76PL536基准进行电池监控。现在我想添加电池组充电和放电电路、因此我们需要 FET 电路来运行电池组充电、并提供电池组电流计算基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有任何可支持60~70V 充电电压的集成充电器 IC 解决方案。 请查看 MSP430应用手册、了解是否有任何应用手册可为您提供帮助。 它是一种分立式充电解决方案。