This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:任一引脚上的负电压容差

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651298/tps2492-negative-voltage-tolerance-at-any-pin

器件型号:TPS2492

大家好、团队、

 

我们的客户正在使用 TPS2492、在通过 Serge 测试时遇到负电压问题。

在 Serge 测试中、OUT 引脚可能具有-1.3V 电压、而其电路具有变阻器。

DS 在第27页的"输出钳位二极管"中描述了"OUT 引脚可承受-1V 的短路瞬态"。

 

然后他们有以下问题;

(1)-1V 短路瞬态的时间? (<-没有时间定义)

(2)判断标准,你是否允许"-1V"?

(3)如果您有、您能否与-1.0V、-1.1V、-1.2V、-1.3V 等共享任何数据?

(4)您是否允许将二极管放置在 GND 引脚上、以防止出现任何反向电压。

 

谢谢、此致、

首都(东京)地区 FAE Kenji Ninagawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    OUT 引脚具有一个用于 ESD 保护的二极管、该二极管可能会因能量过多而损坏(符合 HBM 2kV JEDEC 标准)。 它将开始在>-0.7V 的电压下导通。 绝对最大值表列出了-0.3V、无时间限制。 假设是一个稳定状态值。 我们知道、只要由于某些输出 Z (R 和 L)和进入肖特基的旁路电流而将电流限制在-0.7V 以上、OUT 在短时间内(如在极高负载电流下的故障保护瞬态)会超过-0.3V。 我们在实验室中使用输出肖特基(在极高电流下具有~ 1V 的大电压)进行了测试、并且在故障测试期间没有任何问题。 也没有客户。 我们认识到、几乎不可能钳制到我们在绝对最大值表中所述的-0.3V、因此 DS 中的语句提到-1V、但认识到电流不能无限。 最好具有非常强的输出肖特基、以钳制<1V、其中二极管电流将根据其自身特性限制在安全电平。 这些持续时间通常小于10微秒。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    客户表示解释的很有信心。

    然后客户再询问一个问题。

    他希望将内部 ESD 二极管的最大功率耗散作为波形超过-1V 时的判断标准。

    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    没有电源规格。 该器件可承受符合 HBM 2kV、500V/CDM 标准的 ESD 能量。 在0.3V 时、正向导通应几乎为0、因此这是不可避免的。

    Brian