This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:UCC3895EVM-001和 PMP9622之间的不同反馈电路

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895EVM-001, PMP9622, UCC3895, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662105/ucc3895-the-different-feedback-circuit-between-ucc3895evm-001-and-pmp9622

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: PMP9622TL431PMP

你(们)好  

我的客户对 PMP9622和 UCC3895EVM-001之间的不同反馈电路(EA+ EA- EAO)很好奇

为什么我们设计了两种类型的反馈电路、有什么不同、哪种更好?   

PMP9622

 

UCC3895EVM-001

EA-和 EAO 相互连接、   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,红

    很有趣
    PMP9622设计是一个 CV/CI 电路(恒定电压/恒定电流)-它使用次级电路上的一些运算放大器作为误差放大器、然后通过光耦合器将其传输到初级侧。 光耦输出通过 R11馈送到 UCC3895的误差放大器中。 UCC3895误差放大器(EAN、EAP、EAOUT)配置为单位增益反相器。

    UCC3895 EVM 具有 CV 输出并使用 TL431作为误差放大器-同样、误差信号通过光耦合器传输到初级侧。 UC3895误差信号放大器被配置为一个电压跟随器- EAN 被连接至 EAO 并且信号被馈送到 EAP。

    在 EVM 和 PMP9622设计中、如果 Vout 增大、误差放大器将在光耦合器中吸收更多电流、从而增大光晶体管中的电流。 区别在于、PMP9622中增加的电流会增加反馈电压、但在 EVM 中、增加的光晶体管电流会降低反馈电压。 PMP9622光晶体管上拉 FB、EVM 光晶体管下拉 FB。

    两种设计中不同的 FB 信号极性要求 UCC3895上的误差放大器对 FB 信号(PMP9622)进行反相或简单地将其传递(电压跟随器(EVM) EVM 将反相反馈信号。

    哪一个更好? 这两种方法之间几乎没有什么区别。 EVM 可能需要光耦合器在空载时更接近饱和状态(它必须将 EAOUT 引脚拉至500mV 以下才能使空载比较器跳闸)、但大多数光耦合器都可以轻松地实现这一点 (在 PMP 上使用的 H11A87上的 VCEsat 典型值为200mV -我查看的17元人民币 DS 不会提供 VCEsat、因此这将是对光耦合器制造商的问题)。

    我认为这是由不同的设计师在不同的时间做出不同的决策-这两种决策都是解决问题的可行方法。

    此致
    Colin