This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:NR/SS 引脚到 OUT 的噪声抑制比

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84, TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649572/tps7a84-noise-rejection-ratio-of-nr-ss-pin-to-out

器件型号:TPS7A84

您好!

是否有 NR/SS 引脚到 OUT 的噪声抑制比数据? 或者、您能否建议这种测量方法?

陶瓷电容器会产生压电噪声。
NR/SS 引脚上的电容器会产生压电噪声、我们可以看到输出端的陶瓷电容器会产生高频交流噪声。
我想检查在对 NR/SS 引脚施加噪声时 OUT 引脚受到的影响。

如果您支持此帖子、我将不胜感激。

此致、
Ryuji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji、

    如果您将小信号注入 NR/SS 引脚、则输出上可能会有1:1相关性。 NR/SS 引脚为误差放大器提供基准、该放大器用于调节输出。

    您能否提供一些示波器来显示电容器产生压电噪声? 您如何测量噪声? 您使用的是频谱分析仪还是另一种方法?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。 我们通过频谱分析仪测量了噪声。
    您能告诉我 TPS7A84误差放大器的带宽吗?
    此外、如果我们通过交流耦合电容器向 NR/SS 引脚注入噪声、是否存在任何问题?
    我认为软启动时间可能会发生变化。 如果您有其他想法将噪声注入 NR/SS 引脚、我将不胜感激。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark San、您好!

    请允许我们就这一问题作出答复为荷。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    您应该能够使用交流耦合电容器向 NR/SS 引脚注入噪声、但您看到压电噪声的频率是多少? 请记住、该器件确实具有电荷泵、并且在4MHz 和8MHz 时会出现噪声杂散、如数据表中所示。 由于我们在数据表中显示的噪声图中使用陶瓷电容器、因此电容器不太可能产生可测量的噪声。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark San、您好!

    感谢你的答复。
    您能告诉我 TPS7A84误差放大器的带宽吗?
    此外、我在数据表中找不到电荷泵噪声信息。
    我认为电容器在我们使用空气冷却时会产生噪声、并且电路板也会振动。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    TPS7A84的环路带宽很难从外部测量、因为有一个内部 CFF 电容器无法移除。 如果您尝试使用网络分析器测量 LDO 的带宽、它将测量~150kHz。 但是、LDO 的实际带宽为~1MHz。

    正确的是、该数据表中没有曲线、如果您查看 TPS7A84A 数据表、它将显示 LDO 生成的电荷泵杂散。

    如果电路板振动、电容器会产生噪声、这是可能的。 您是否能够提供您正在测量的噪声图?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark San、您好!

    感谢您的支持。
    我从我的客户那里得到了这个问题、现在我没有任何图。
    我会告诉您、我是否有一个可以共享的图。

    此致、
    Ryuji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryuji-San、

    如果您从客户那里获得图、请分享。 现在、我将关闭该线程。 请告诉我、我们是否可以为您提供任何其他帮助。

    此致、
    标记