This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:关于上升波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662661/tps40425-about-rising-waveform

器件型号:TPS40425

你(们)好

我的客户有疑问。

当客户检查上升波形时、客户发现了一个有趣的问题。
目前、该波形不是问题、
您是否无法获得有关该波形是否正常工作的建议?

它用于 TPS40425×2 + CSD95378×3的三相配置。

e2e.ti.com/.../TPS40425.pdf

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    软启动开始时的小振荡是已知行为。 这是正常的。

    在 TPS40425多相配置中、来自功率级的电流感应信号(CSD95378B)应用于控制环路以实现电流平衡。 当软启动开始时、功率级需要几个开关周期、以使电流感应信号正确跟随电感器电流。 由于前几个周期内的电流感应信号跟随电感器电流不是很好、它会导致 COMP 电压出现毛刺脉冲、因此会在 Vout 上观察到小幅振荡。

    很难完全消除这种微小的抖动。 我建议让它在负载没有问题的情况下一直存在。

    谢谢