This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:电流监控器精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662224/tps40425-current-monitor-accuracy

器件型号:TPS40425

你(们)好

我的客户有疑问。

客户在三相电路中使用 TPS40425 +CSD95378B。

在高负载评估期间、发出的警报的电流值低于设置的[OCW][OCCF]。

客户正在使用[Fusion Digital Power designer]。

〇set μ A
OCW:40A
OCF:42A

〇OCW μ A
主通道1:31.75A
主通道2:31.75A
从  通道1:33.4A

〇OCF μ A
主通道1:33.9A
主通道2:33.9A
从  通道1:35.7A

※报警仅在主机侧。

您是否可以考虑到这种差距的原因?

此外、在尝试测量 IOUT / REFIN 线[OCF]时、无法很好地测量该线。
是否有正确的测量方法?

最棒的地方

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    声明了哪个故障、OC 警告或 OC 故障?
    TPS40425使用电感器峰值电流(非平均电流)进行 OCW 和 OCF 检测。 您能否计算电感器峰值电流?
    此外、OCW/OCF 本身也具有容差。

    要测量 CSD85378B 的电流感测信号、可以使用不同的探针测量 IOUT 和 REFIN 之间的电压。
    如果没有不同的探针、请使用便携式万用表测量 IOUT 和 REFIN 之间的直流电压值、然后添加分频纹波以获得峰值电压。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,钱

    感谢你的答复。

    两者都比设定值低7A 左右、会发生警报。
    〇Load 为 OC 警告
    主通道1:31.75A
    主通道2:31.75A
    从通道1:33.4A

    〇Load Ω 为 OC 故障
    主通道1:33.9A
    主通道2:33.9A
    从通道1:35.7A

    客户在"智能功率模式"下使用 CSD95378B。
    电感器的峰值电流是否也检测到 CSD95378B?

    注意事项
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器电流具有直流值(平均值)和交流值(纹波峰峰值)。  

    CSD95378B 电流感测信号(IOUT 和 REFIN 之间的电压)包括直流值和交流值。  

    谢谢