This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25117:关于工作温度

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661911/lm25117-about-operation-temperature

器件型号:LM25117

大家好、团队、

下面未介绍 WQFN 封装的工作温度。
在-40至125°C 温度下是可以的吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    通过查看数据表和产品信息、我相信这三种器件的工作温度也将为-40至125C。

    我将向产品工程团队确认这是正确的、并将提供结果的更新。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    TI.com 已更新、以显示这三款器件的正确工作温度为-40°C 至125°C。

    我希望数据表会在一夜之间更新。

    此致、

    Katelyn Wiggenhorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn-San、您好!

    感谢您的快速响应。

    此致、
    加藤