This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61221:TPS 61221/61220或 TPS61031没有效率。 它在未连接到任何负载时消耗至少6mA 的电流。

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662217/tps61221-tps-61221-61220-or-tps61031-does-not-have-the-efficiency-it-has-at-least-6ma-current-drawn-while-not-connecting-to-any-load

器件型号:TPS61221

你(们)好。  

使用 TPS 61221或 TPS 61031设计升压转换器。  

我使用数据表提供的标准布局为这两个转换器提供了两种布局。  

这两个模块都能够根据设计要求输出3.3V 电压。  

但是、当我设置功耗时。  

我在电池和模块之间连接电流表。  

当它未连接到任何负载时、它始终显示6mA 电流。  

我连接一个1K 电阻器、它显示为10.51mA。  

数据表显示效率高、这对我来说没有任何意义。  

负载的情况下运行。 它不应消耗如此大的电流。  

我随附了一些图片。  

请建议如何降低功耗。 或者建议出现任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您看到6mA 输入电流时、您能否测量输入电容器和输出电容器中的波形?