This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:将 VRTC 连接至 BOOT1

Guru**** 2470180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662307/tps65910-connecting-vrtc-to-boot1

器件型号:TPS65910

您好、PMIC 支持团队、

我知道 PMIC 的 VRTC:TPS65910AA1无法连接到 AM335x 的 VDDS_RTC。
将 VRTC 连接到 TPS65910AA1的 BOOT1是否没有问题?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanae、

    正确、将 VRTC 连接到 BOOT1时没有问题。 下拉有效时的 BOOT1引脚(默认)消耗的最大电流为10uA (数据表中的表5-5)、而 VRTC 能够在低功耗模式(数据表中的表5-13)下提供100uA 电流、因此这不是问题、也不应影响器件的工作原理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的快速回复。

    但是、我无法在数据表中找到您所说的表5-13。
    此处是 TPS65910的数据表吗?
    www.tij.co.jp/.../tps65910.pdf

    如果我的理解有误、请告诉我
    我能得到正确的信息吗?

    此致、
    卡纳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kanae、

    我参考了第5-13节 VRTC LDO 中的电气特性表。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    感谢您的支持!

    我在数据表中查找了该表。
    它们是有意义的"第5.5节"和"第5.13节"。

    此致、
    卡纳