This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750:PoE 不工作

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661985/tps23750-poe-not-working

器件型号:TPS23750

您好,

随附的是我们的设计中实现的 POE 部分原理图。 使用 POE 适配器(48V)为电路板上电时、我们面临一个问题。 MOSFET SI4840DY-T1-E3在源极和漏极之间短路,从而使 POE 电源(VCC_5V0_POE)短路。 请告诉我们设计是否存在任何问题。

e2e.ti.com/.../0763.POE.pdf

谢谢、

Usha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Usha、

    我对 EVM 的目光丝毫不吸引。
    SYNC FET SI4840DY-T1-E1可能会损坏、并使输出短路。
    请检查 VDS 和 VGS 波形以检查电压应力。
    VGS 上会出现负尖峰、不应超过 FET 的范围。
    2. VDS 上会出现正尖峰,不应超出 FET 的正常范围。 您可以添加一个与 FET R=10 C=2200pF 并联的 RC 缓冲器。 它可以通过实际情况进行调节。

    谢谢你。
    此致
    Jack Chen