This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H000-Q1:关断状态输出灌电流定义

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS4H000-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651572/tps4h000-q1-off-state-output-sink-current-definition

器件型号:TPS4H000-Q1

您好!

我想确认参数 i (ol、off)的电流方向- TPS4H000-Q1的关断状态输出灌电流。 µA 表中的最小值为-75 μ A、但由于它是负值、这是否意味着从 OUTx 引脚流出的电流? 正如参数名称"输出灌电流"所示、我想知道它是否会建议流入 OUTx 引脚的灌电流。 哪一项是正确的?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在关断状态下、FET 处于关断 状态、这意味着没有电流从 VS 流向 VOUT。

    Vs = VOUT 意味着没有电流从 VOUT 流经体二极管流向 VS

    这是通过在 VOUT 上施加电压源流入器件的灌电流。 这是由于连接到 VOUT 的内部电路造成的

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回复。 我 µA 到、当 OUTx 引脚连接到13.5V 时、OUTx 引脚在最大关断状态下拉取75 μ A 的电流

    请让我提出下一个问题。 如果 VS 和 OUTx 电压均降至6V、则最大 I (ol、off)电流将降低多少? 在我的应用中、必须检测到一个关闭状态开载条件、但是开路负载检测所需的上拉电阻器 R (PU)的电阻必须大大大于建议的20 kΩ。 我想知道这是不是因为我的设计中 TPS4000-Q1的电源电压为6V。 我希望100 μ A 或更大的电流可与 kΩ 电源配合使用。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山、您好!

    在较低输出电压下、I (ol、off)灌电流较低。 它的额定值不是6V、但我的估计值大约是数据表中提到的值的一半。 这意味着37.5uA。 保守地说、它可能在100K 下工作、我建议使用上拉电阻器 RPU = V (ol、off)最小值/37.5uA = 42.6K。

    此致、Mahmoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahmoud - San、

    感谢您的评论。 但我需要更准确地估算 VVS = 6V 时的 I (ol、off)值。您假设 I (ol、off)值将随 VVS 线性变化。 它是否基于器件的内部架构? 如果不是、您可以通过某种方式确认它、还是使用几个样本收集 I (ol、off)与 VVS 上的数据?

    此致、
    横田新一