This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS737:当 EN=0时、输出引脚上仍然有2.4V 电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662303/tps737-when-en-0-there-is-still-2-4v-on-the-output-pin

器件型号:TPS737

降级:

我的客户正在使用 TPS73733 (固定输出)、当 EN=0时、它无法禁用输出、 最后我发现、当切断 TPS73733和负载之间的连接时、该现象消失、 负载包括 2个 SX1276、 很明显 tps73733没有问题、 我怀疑 负载中有太多的去耦电容器、但我不确定、您能给我建议吗? 谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    由于 TPS737没有有源下拉电阻、因此当 LDO 被 Ven = 0V 禁用时、由负载对输出电容器进行放电。如果输出轨的下降速度不够快、无法满足您的应用需求、 您可以考虑为输出提供外部放电路径、例如接地电阻器或外部有源下拉。 一个外部有源下拉电阻器将包含一个 FET 和从 OUT 到 GND 的限流电阻器。 FET 的栅极将连接到 TPS737的 EN、以便在 LDO 关断时 FET 导通。

    您似乎尝试插入未正确连接到帖子的图像。 请参阅此处的信息、了解如何正确附加图像:

    e2e.ti.com/.../149.4-3-inserting-an-image-on-e2e

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:
    感谢您的帮助和建议、我想我已经得到了我需要的答案。