This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL783:我对 TL783灌电流稳压器有疑问。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TL783, TPS75105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652463/tl783-i-have-a-question-about-tl783-current-sinking-regulator

器件型号:TL783
主题中讨论的其他器件: TPS75105

尊敬的 Kyle Van Renterghem 和支持成员:


因为我无法回复上一个帖子、所以我发布了新帖子。

我的客户制造了 TL783的电路板。
我的客户制作了六个并联原理图图、图16电流吸入稳压器。


我有疑问。

是否有办法通过添加外部配置来控制器件变化?

最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    您是否能够提供有关您想要控制的内容的更多信息? 如果您希望控制电流、最简单的方法是在 ADJ 和 OUT 之间使用可调电阻器。 这将允许快速调整输出电流。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Sellers:

    非常感谢您的回复。

    所附文件中介绍了配置。

    您可以检查附加的文件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

    e2e.ti.com/.../TL783_5F00_Question.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您提供该文件。 您能否向我们提供您所期望的电流和您所获得的电流的更多详细信息? 您是否单独测量了流经每个稳压器的电流? 如果是这样、是否有一个稳压器消耗的电流比预期的要大得多?

    您是否还能够提供稳压器的 OUT 引脚和每个稳压器的电流图?

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Sellers:

    非常感谢您的回复。

    我设计的 LED 总电流为0.7A
    但我测量了0.71A。


    TL783的电阻为10.8Ω Ω、对于每个 IC、我认为0.117A。
    (__LW_AT__)μ A LED 总电流为0.117A x6 = 0.7A μ A


    即使测量了每个电流、它也会每次变化。

    是否有方法通过添加外部配置进行控制?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我不知道从外部执行此操作的简单方法。 您已经获得了1.4%的精度、如果您使用的是1%电阻器和1.5% LDO、这完全在系统容差范围内。

    您可以尝试使用 TPS75105的另一个器件。TPS75105设计为 LED 驱动器、它可能更适合您的应用。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Sellers:


    非常感谢您的回复。

    我可以提出问题吗?

    您的回答为1.5% LDO。
    它在数据表中描述的位置是什么?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     此处介绍了精度。 您的应用实际上可能具有0.5%的精度、因为您使用的输出电压低于5V。 希望这对您有所帮助。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark Sellers:


    非常感谢您的回复。

    我告诉我的客户您的地址。
    我将向您提供反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。