This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:监测参数计算器不能返回任何有用的信息?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662185/bq34z100-g1-gauging-parameter-calculator-doesn-t-return-any-useful-information

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我正在尝试使用(GPC)工具、以便我的 BQ34Z100-G1能够报告低温下的充电状态。 我已经按照 sluubd0中详细说明进行操作、并已将 zip 文件提交到在线工具(www.ti.com/.../gpcUpload.tsp)、但是我通过电子邮件发送的结果与我预期的不符。

从 GPC 工具发送的电子邮件中唯一附带的是一个 zip 文件、其中包含"杂 项信息.txt"和一个"GPC_Report.txt"文件。

杂项信息.txt 的内容:

ProcessingType=4.

GPC_REPORT.txt 的内容:

0 0 0 0
INFO:V DETECTED 分压器中的电压更改为1 0
INFO:检测到的分压器中的电流更改为1 0
INFO:检测到 V 中的电压、分压器更改为1 0 0


就我可以告诉该工具没有任何错误而言、我收到的电子邮件如下所示:

感谢您关注 TI 的监测参数计算器。 请查找随附的基于电量监测参数计算器输入 zip 文件提交的电量监测参数计算器报告。

电量监测参数计算器过程到此结束。 如果您想重新提交电量监测参数计算器或需要相关帮助、请参阅以下网站:

•转至监测参数计算器以重新提交。
•访问有关电池电量监测计或电量监测参数计算器的 TI E2ETm社区。
•TI 电池管理主页

感谢您使用 TI 的电池电量监测参数计算器。

我是否应该收到一个可以加载到 BQStudio 以更新电量监测计化学成分的文件? 我是否做了一些错误的事情??

如果出现问题、我将附加我提交给此帖子的 zip 文件。 如果您能为您提供任何帮助、我们将不胜感激、因为我的监测计需要能够在低温下工作。

谢谢。

e2e.ti.com/.../battery_5F00_data_5F00_attempt2.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    config.txt 看起来不错。

    CSV 文件应以逗号分隔。 它们当前使用空格作为分隔符。

    请在 CSV 文件中使用逗号分隔、然后将作业重新提交到工具。

    谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我将文件重新格式化为逗号分隔、并获得完全相同的结果。 我将再次上传 zip 文件。 可以帮助我解决这个问题吗?

    e2e.ti.com/.../attempt4.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为对此的更新、我使用不同的温度源重新生成了我的日志文件、并在上次放电时包含稍长的休息时间(我之前将这些时间精确调整为5小时)、工具工作正常。 我猜它不喜欢原始温度、或者我的休息时间不像预期的那么长。

    如果该工具可以提供一些诊断消息来指示这一点、那会很好、因为调试是一个非常令人困惑的问题。