This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5022-Q1:500kHz 对于我的解决方案是否可行

Guru**** 2609175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662186/webench-tools-lm5022-q1-will-500khz-feasible-for-my-solution

器件型号:LM5022-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

设计的要求、12V 输入、54V/2.4A 输出。

Webench 得出了248kHz 开关频率的结果、您能更详细地告诉我为什么使用248KHz? 我是否可以使用500kHz、效率稍微低一点对我来说是可以的、在大多数情况 下、电路板中的电流应该小于1A、而我确实需要更小的面积。

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它基于效率、BOM 成本和解决方案尺寸之间的权衡。 您可以向右或向左转控件以更改设计。 您还可以在 Webench 中更改频率。 是的、进入 Webench 设计页面后、您可以将频率更改为500kHz。