This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS549D22:Vout_COMMAND、它真的是 NVM 吗?

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS549D22, TPS549D22EVM-784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649074/tps549d22-vout_command-is-it-really-nvm

器件型号:TPS549D22

 您好!

 

我对 TPS549D22的 PMBus 命令“VOUT_COMMAND”有疑问。

 

根据数据表、VOUT_COMMAND 为 NVM。 是真正的 NVM 吗?

 

我使用 TPS549D22EVM-784和 Fusion Digital Power Designer 对其进行了测试。

我更改了 Fusion Digital Power 设计器上的 VOUT_COMMAND 值、并确认 Vout 已按照配置进行更改。

然后按“Store Config to NVM”。 应将其保存到 NVM 中。

但在新的供电循环后、它未被保存。

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我是否能找到答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现位15 ~位10是硬编码的、位9 ~位0是 NVM。 这是否可以解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多信息:

    Vout 将启动至引脚搭接值,但如果引脚搭接为“开路”或“0欧姆”,也会使用 EPROM 设置启动。 因此,如果在引脚搭接断开或0欧姆时执行“Store Config to NVM”,则器件将在执行“Store Config to NVM”之前启动至最后的 Vout 设置值。 即引脚搭接优先。

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您的回答。
    我 确认了 EVM 的行为。
    如果引脚搭接不仅是"开路"和"0欧姆"、还包括"187K 欧姆"和"1.78K 欧姆"、则器件会以 NVM 配置启动。

    我们 应该更新数据表 P19上的表2。

    此致、
    Satoshi Obata