This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于测量锂聚合物电池电压状态的 ADC。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662523/an-adc-to-measure-lipo-battery-voltage-state

主题中讨论的其他器件:ADS1115

您好!

我想使用具有 I2C 接口的小型 ADC 来测量锂聚合物电池上的电压状态。 这是一节单节电池、电压范围为4.2V (完全充电)至3.7V (放电)。 您能为我推荐一款适合此类应用的 TI ADC 吗? 没有什么特别的,即没有太多的功能,价格也不贵。

此致、
DEN  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Den!

    你过得怎么样? 请看一下 ADS1115的入门套件...