This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:进入电流限制模式之前的延迟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661514/tps782-delay-before-entering-in-current-limit-mode

器件型号:TPS782

对于该设计、TPS782将施加350mA 的负载约10ms。 这是因为负载将定期关闭/打开 LDO 以节省能量、而 LDO 将提供为电容器充电所需的附加电流。 TPS782设计用于在 负载电流高于150mA 时进入电流限制模式。 该控制环路的速度有多快? 我们能否在350mA/10ms 的条件下运行器件? Rgds、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    不建议将 LDO 持续运行到电流限制中。 请记住、LDO 将仅提供负载所需的电流;因此、具有较高电流额定值的 LDO 可为您的应用提供更可靠的解决方案。

    您能否澄清一下、负载或 LDO 是否被定期禁用?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ryan。 它是定期禁用的负载。 峰值电流来自外部电容器的电荷。 客户正在调查是否可能使用额定电流更高的 LDO。 Rgds、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    根据您的描述、另一个具有较高电流额定值的 LDO 将更适合您的应用。 如果您在选择其他 LDO 时需要帮助、请告知我们。

    非常尊重、
    Ryan