This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:最差的 ADC 转换时间

Guru**** 2769335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/651226/tps659037-worst-adc-conversion-time

器件型号:TPS659037

您好!

这是有关 PMIC 的 GPADC (TPS 6590376)的问题。
数据表中列出了转换时间、但最差的转换时间是多少?
12位 Σ-Δ ADC 特性

此致、
新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsutda-San、
    我希望转换时间将取决于多种因素、包括要监控的通道数量、是否使用异步或周期性请求等
    您还可以使用 GPADC_EAP_SW 中断向控制器通知新的可用转换数据。
    我还建议查看参考文档 www.ti.com/.../SLIA087 以供 GPADC 使用。
    我还将与我们的应用工程师联系以获得进一步的建议、但他目前不在办公室、因此请等待一些延迟、直到圣诞节。
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您的快速回复。

    我将检查您建议的文档。
     圣诞节假期后、我将等待您的应用工程师的回答。

    此致、
    新义郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tsuta-San、

    如您所述、数据表中列出了典型转换时间。 该时间基于内部 RC 振荡器、其精度为15%(未指定、但基于测试数据)。 因此、您可以使用典型时间+/- 15%来获得 GPADC 转换时间的变化。

    请注意、有一个 extend_delay 位可以根据数据表规格增加转换时间。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karl、

    很抱歉,因为日本上周是新年假期,所以我迟到了。
    我知道、获得 GPADC 转换时间的变化是±15%的时间

    此致、
    新义郎