This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z90:我想在64位 Windows 计算机上使用带有 BQ20Z90的 EV2300、I#39;我安装了非官方64位 EV2300驱动程序、但得到一个"运行时错误6 -溢出和 quot;软件的0.09.64版本

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/662535/bq20z90-i-want-to-use-the-ev2300-with-a-bq20z90-on-a-64-bit-windows-machine-i-ve-installed-the-unofficial-64-bit-ev2300-driver-but-get-an-a-run-time-error-6---overflow-with-0-09-64-version-of-the-software

器件型号:BQ20Z90

我认为我已经正确安装了软件。

在连接了 EV2300的情况下/不连接 EV2300时、我会得到运行时错误6溢出。

此外、是否有适用于 BQ20Z655和 BQ20Z90的软件版本?

我可以让 BQ20Z655软件正常工作、它似乎可以与 BQ20Z90配合使用、但不是一种受支持的配置。

谢谢、

John Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请确保右键单击安装程序并"以管理员身份运行"。 打开 EVSW 时、请右键单击图标、然后单击"以管理员身份运行"。

    假设安装在默认位置、EVSW (每个器件)的后续"安装"将在主 EVSW 安装中安装其他器件。

    如果重新安装后错误仍然存在、请发送错误的屏幕截图并重新说明重现错误的步骤。

    此致、
    Bryan Kahler