This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:LM25118 -关于更改 VOUT

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652458/lm25118-lm25118---about-change-vout

器件型号:LM25118
主题中讨论的其他器件: LM5175

大家好、

 

我们的客户希望在以下条件下更改 VOUT。

我知道这不是问题、因为 LM25118没有 OVP。

如果您在更改 VOUT 时有任何问题、您能否告知我们?

(例如、通过其他保护来停止开关)

 

[条件]

-VIN=12V

-VOUT=5V/3A 或20V/1A 运行

 

顺便说一下、我从 Vijay-San 那里得到了有关 LM5175的建议。

http://e2e.ti.com/support/power_management/non-isolated_dcdc/f/196/p/603410/2221756#2221756

 

 

此致、

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    负责此部件的工程师将在新的一年中回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San、

    感谢您的快速回复。

    我期待您的回复。

    此致、

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanemaru - San、

    感谢您与我们联系、了解 LM25118。 对于没有 OVP 的 LM25118、您是正确的、这对于可变输出应用非常方便。 我还建议确保仔细选择限流电阻器和补偿组件值、并在两个输出电压下进行评估。 这样可在任一输出电压下实现稳定的满负载运行。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San、

    感谢您提供的信息和建议。

    我知道。 非常感谢。

    此致、

    Kanemaru