This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS57160-Q1:原理图审阅(输入滤波器和输出滤波器)

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/652385/tps57160-q1-schematic-review-input-filiter-and-output-filter

器件型号:TPS57160-Q1

您好!

您可以帮助查看原理图吗? 尤其是对于输入滤波器和输出滤波器

应用背景:卡车(24V 电池、标称电压:18V 至32V、最大输入电压为56V)、输出固定为5V、输出电流为0.3A。

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、电阻分压器值看起来是关闭的。 该器件的基准电压为0.8V。 顶部分压器电阻应为53.6kOhm、底部分压器为10kOhm、以提供5V 输出电压。
    对于输入滤波器、应在二极管 D2的引脚1与地之间连接一个陶瓷电容器、以便该陶瓷电容器以及 L1和 C72构成 π 形滤波器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈。
    我将要求客户更换分压电阻器、一件有趣的事情是 tps57160EVM 违反了 D/S (最小10Kohm 电阻器)的设计指南。
    使用22uF 输出电感器时、纹波电流几乎为300mA、器件将在轻负载时进入临界和非连续模式、这是可以的吗? 还是需要将电感器增加到47uF? 谢谢。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是额定电流为1.5A 的器件。 300mA 峰峰值纹波是额定电流的20%。 它在建议的范围内。 在轻负载条件下、器件可以进入断续条件模式(DCM)。 当器件进入 DCM 模式时、效率会更高。

    此致、