This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:无法为电池充电。

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/661460/bq28z610-having-trouble-getting-it-to-charge-the-battery

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!  

我很难让电量监测计为电池充电。 我已经在 bq studio 中输入了设置、我的评估板似乎足够高兴为电池充电、但当在我自己的板上使用它时、它只是标记了一些错误、我似乎无法确定它可能是什么。 我遇到的错误是 FD、TDA、SOV、OTA、CUV、 AOLD。  

此致、

Reuben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reuben:

    您在哪些寄存器中看到这些标志?

    您能更详细地描述一下您的过程和设置吗?

    这是定制板还是 EVM? _________________

    电池单元信息:
    -化学:_________
    -最大电压:_________ 五
    -标称电压:_________ 五
    -容量:______ 毫安时

    电池组/应用信息:
    -配置:__S__P
    -最大负载:_________________ mA
    -额定负载:_________________ mA
    正常工作温度:_________ 摄氏度
    -工作温度范围:_________ degC 至______ 摄氏度
    -外部热敏电阻组件:是/否
    -电池组侧或系统侧电量监测计:电池组/系统

    此外、请包含您的 gg.csv 文件以及充电过程的日志文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Reuben:

    希望您已经能够解决 bqStudio 的问题、但是、如果情况并非如此、请提供上述要求的信息、以便我们可以进行诊断并为您提供后续步骤。 谢谢!

    此致、
    Bryan Kahler