This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:隔离式直流/直流转换器噪声和温度问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650991/lm5017-isolated-dc-dc-converter-noise-and-temperature-issues

器件型号:LM5017

大家好、我设计了一款采用 LM5017的隔离式直流/直流电源、并且存在噪声和温度问题。 变压器:LPD8035V-333 Coilcraft

VIN_MIN = 36V

VIN_max = 56V

ILOAD_Sec_max=250mA

VSEC=5V

连接后、您可以在反馈节点上看到信号、在初级侧看到 SW-Node 和变压器电流。

  1. 我想消除的反馈电压和电流上存在瞬变。 您能不能给我一个提示、什么会导致这种瞬变、我如何避免这种情况?
  1. 变压器表面温度为52°C @Vin=56V、ILOAD_sec=200mA。 由于应用的密封外壳很小、我希望实现最大 40°C 除了变压器寄生效应之外、哪些设计参数也会影响变压器温度?

提前感谢您!

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此内容移至隔离论坛...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最大值、

    您是否仍需要有关此方面的帮助? 请告诉我、我会让他人帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    FB 上的电压看起来是典型值。 请确保使用开尔文连接直接测量 FB 引脚和 AGND 上的电压、确保示波器上有一个短接 GND 引线。 建议在示波器探头的管筒上使用弹簧夹进行精确测量,以确保您不测量噪声?

    关于变压器、峰值电流和开关频率是影响磁芯损耗的两个参数、您可以控制这两个参数。 DCR 绕组电阻将影响导线中的 RMS 损耗。 我怀疑您正在处理磁芯损耗。 通常情况下、磁芯损耗和 RMS 损耗会相互进行折衷。

    如果您可以选择一个较高的 Lrpimary 和一个仍然相对较低的 DCR、那么这肯定有助于降低表面温度。 您可以尝试的另一件事是降低开关频率、同时增大 Lprimary 以保持峰值电流不变、这肯定会有所帮助...

    磁芯损耗受电感中磁通密度的影响、磁通密度受峰值电流、开关频率、间隙长度、磁芯材料和磁芯横截面以及磁芯本身的体积的影响。 我已经为您提供了几个可以在您选择变压器时随时获得的尝试方法?

    希望这对您有所帮助?

    David。